This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:此 TPD1E0B04 (DPL) 是否有 s 参数模型?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561252/tpd1e0b04-is-there-a-s-parameter-model-for-this-tpd1e0b04-dpl

器件型号:TPD1E0B04


工具/软件:

尊敬的 TI 支持:

我们正在研究 在我们的高速 ASIC 设计中实现此 TPD1E0B04 (DPL) 的能力。 我们针对的是 10GHz 至 20GHz 应用。 我们想问、此 TPD1E0B04 (DPL) 是否有一个 s 参数模型、以便我们可以进行插入损耗和电容仿真?  

此外、6 个月前、我们要求使用同一 TVS 二极管的 Spice 模型、但漏电流结果@ 3.3V 与数据表相比相差很大。 如果我们还需要对漏电流进行建模、我们是否还需要除此之外的小信号模型? 不确定我们给出的 Spice 模型是否仅适用于大信号的直流仿真。 如果小信号仿真需要额外的模型、除了 s 参数模型之外、我们还想申请该模型。

感谢你的帮助。

此致、

Lixian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lixian:

    是的、s 参数文件可在 TI.com 上获得 DPL 版本的文件、我也在此处随附了文件。

    e2e.ti.com/.../TPD1E0B04DPL.S1P

    您看到的泄漏电流是多少? 除了 PSPICE 模型和 s 参数文件之外、我们没有任何可用于该器件的小信号仿真模型。

    此致、

    Josh Prushing