This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:SN65LVDS100 的最高结温

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558916/sn65lvds100-maximum-junction-temperature-for-the-sn65lvds100

器件型号:SN65LVDS100


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

建议 知道 LVDS IC 的最高结温、数据表中未明确说明。  

我们需要它来精确运行热仿真  

此致、  

Garima R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garima:

    可以使用以下应用手册中提供的公式来确定最大结温: https://www.ti.com/lit/an/spra953d/spra953d.pdf?ts = 1756399387279

    数据表中应包含相关变量、主要取决于所使用的功率。

    如有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    是的、我们计算了最大耗散值以得到 Tjmax。  

    此外、我们还需要考虑半导体封装的绝对最大额定值下通常提到的工作结温。  

    有关示例、请参阅 SN65HV233 中的以下快照、  

    SN65LVDS100 规格表中未找到相同的参数、因此请提供。  

    此致、  

    Garima R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    此外、还检查了热阻详细信息仅限于 Rthja、而规格表中提供了 Rthjb 和 Rthjc、您是否也能提供该详细信息。  

    此致、  

    Garima R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    此外、还检查了热阻详细信息仅限于 Rthja、而规格表中提供了 Rthjb 和 Rthjc、您是否也能提供该详细信息。  

    此致、  

    Garima R.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garima:

    让我在内部联系、了解我们在哪里获得这些信息、我将尝试通过 EOD 星期二 (9/2) 联系您。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garima:

    绝对最大结温为 150°C。 不过、这是绝对最大值、因为我们无法保证器件超出规格建议的 85°C 温度范围时的功能正常。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的澄清、请分享在该 IC 的结温 超过其工作温度范围 (85°C) 但仍然低于最大结温 (150°C) 时观察到功能不良的任何报告或案例。 如果 TI 已经对其进行了测试、将会有所帮助。  

    另外、thetajb 和 THETAJC 由于规格表中未提供该器件、您能提供详细信息吗?  

    此致、  

    Garima R.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garima:

    [引用 userid=“647945" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558916/sn65lvds100-maximum-junction-temperature-for-the-sn65lvds100/6007641 进行澄清后、请分享在该 IC 的结温 超过其工作温度范围 (85°C) 但仍然低于最大结温 (150°C) 时观察到功能不良的任何报告或案例。 如果 TI 已经对其进行了测试、将会有所帮助。  [/报价]

    对于超出建议温度范围的故障、我们不提供任何报告。 这些故障是不可预测的、因此很难准确地说出在该温度范围内会出现哪些故障。

    thetajb 和 THETAJC 由于规格表中未提供该器件、您能提供详细信息吗?  [/报价]

    THETAJC Top 为 56.4、THETAJC Bottom n/a、ThetaJB 为 83.6。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!