This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:电源电流的变化

Guru**** 3001400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560778/am26ls31-change-of-supply-current

器件型号:AM26LS31
Thread 中讨论的其他器件:AM26C31

工具/软件:

在我们的生产中、这些元件的功能测试存在差异。

生产日期代码为 2223 的组件的电流消耗(电源电流)约为 50mA。

使用生产日期代码 2514 的较新组件、电流消耗几乎接近 0mA。


我们能够找到这方面的 PCN# 20240328001.1。 此行为是否与晶圆的变化有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 显然、该新器件使用 CMOS 架构;它可能与 AM26C31 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    正确。 较旧的器件使用 BJT 作为主要技术、采用电流驱动、而较新的裸片采用电压驱动的 CMOS 技术、因此消耗电流要低得多。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Clemens。