This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:DP83TC812S 无法实现链路建立和正常通信

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560987/dp83tc812s-q1-dp83tc812s-cannot-achieve-link-up-and-communicate-normally

器件型号:DP83TC812S-Q1


工具/软件:

亲爱的

 客户有一个 TBOX 和一个通过 T1 以太网接口连接的网关、其中 TBOX 上的 MPU 模块为 EC20CEFAG、PHY 为 DP83TC812S、用作主器件;网关的交换机为 RTL9068ABD、用作从器件。 TBOX 和网关均配置为固定 100Mbps 和全双工工作模式。
目前发生的奇怪现象的具体表现是:
1.如果两个器件同时上电、则可以成功实现链路接通、通信可以正常;
2.如果网关在链路接通状态下再次通电,则无法重新实现链路接通;
3.如果 tbox 先通电,网关稍后通电,它就无法正常与网关建立链路接通状态。 只要网关复位、就无法建立链路接通状态;
4、如果无法建立链路,请重新开启 TBOX 或重新加载以太网驱动程序以恢复正常连接;
5、测试后,如果使用另一个 TBOX (PHY 型号 YT8010AN),上述“网关重启后无法建立链路“问题将不会出现。
6.客户已按照技术手册中的建议、在 PHY 加电初始化阶段配置了互操作性
7.客户检查了一些处于正常和异常状态的寄存器的值,发现解调器的状态位有异常。 它是否与问题现象有关?
8、客户还测试了配备不同 Phy 芯片的设备:yt8010an 和 DP83TC811S 没有遇到类似的问题。

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我不熟悉 TBOX。  是否可以分享这方面的一些背景?

    感谢您对客户意见的详细解释。  总之、我的理解是、为了使系统正常工作: (1) 在 TBOX 关闭电源/重新加载以太网驱动程序之前、网关必须打开电源并处于“稳定状态“、或者 (2) 网关和 TBOX 必须同时打开电源。

    我有几个想法:

    谢谢、

    Drew