This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DPS-DONGLE-EVM 使用问题

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560828/ds125df111-dps-dongle-evm-usage-questions

部件号:DS125DF111
主题DS110DF111 中讨论的其他部件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们遇到了一个关于垂直 EOM 振幅的问题。

我们发现寄存器 0x28 的读数始终为 0x9C 左右、然后 VEO 的计算值约为 487、5mV。

我们想知道该值 0x9C 是否是垂直 EOM 的实际值。

 

 

之后、我们尝试了如下数据表中定义的步骤来监控全眼图捕获、但这没有任何意义。

VEO 电压始终保持在约 487、5mV。

 

 

尽管我们已经将 EOM 范围 0x11 配置为+/–400mV、但 VEO 幅度似乎被削减了。

我们测试了不同的数据速率、它似乎总是在+/–200mV 电压下工作、但不在+/–400mV 电压下工作。

我们还在 TI DS110DF111 评估板上检查了此 EOM 范围、结果更像是与我们不太一样、让我们感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    寄存器 0x28 中的 VEO 值 是测量的峰峰值。 因此、寄存器 0x28 中的值和图中的垂直眼图张开度都 是 487.5mV。

    此致、

    GREG