This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:在引导期间将 LED_0 置于模式 4 的正确方法是什么?

Guru**** 3001740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561233/dp83826i-what-is-the-correct-way-to-put-led_0-in-mode-4-during-boot

器件型号:DP83826I


工具/软件:

我需要将 AN_0 设置为 1、这意味着我需要将 LED_0(上拉引脚)设置为模式 4、这意味着 RH 和 RL 应断开、我仍然想使用 LED 功能。 这是否意味着我只需要有 LED 和限流电阻器? 或者、是否有具体的方法来做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是处于 DP83826 基本模式还是增强模式? 在基本模式下、FLD 始终启用、基本模式下的默认机制是 RX 错误和信号/能量损失。 在增强模式下、FLD 可控制配置 (strap)。  

    在基本模式下、LED 极性始终为低电平有效。 在 LED 引脚必须配置为低电平的情况下、必须使用一个与 LED 串联的 1kΩ 上拉电阻器和一个 1.5kΩ 下拉电阻器。 这导致 strap 配置选择为 0。 请注意、使用较高的电阻可能会降低 LED 的亮度。

    在增强模式下、LED 具有自动极性检测功能。 LED 驱动根据引脚上配置的配置 (strap) 进行调整。 例如、如果 LED 引脚配置为下拉自举、则 PHY 会将 LED 极性分配为高电平有效。 如果 LED 引脚配置有上拉电阻、PHY 会将 LED 极性分配为低电平有效。

    下面的显示了 LED 搭接示例、

    谢谢

    David