This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810RSCEVM:DS320PR810 查询

Guru**** 3002560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560761/ds320pr810rscevm-ds320pr810-queries

器件型号:DS320PR810RSCEVM


工具/软件:

尊敬的团队:

可以使用该 EVM 测试 PCIe 单通道吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以在此 EVM 上测试 1 个通道。 您只需在此 EVM 上插入单通道器件、而不是插入 x16 通道器件。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    EVM 顶部有一个 x16 CEM 连接器、底部有一个 x16 金手指接口。 可以将具有金手指接口的 PCIe x1 端点插入 EVM 的 CEM 连接器。 无法将 EVM 插入具有物理 PCIe x1 CEM 连接器的基板、因为 x16 金手指会过宽。

    此致、

    Evan Su