This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:TPD3S014

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560951/tpd3s014-tpd3s014

器件型号:TPD3S014


工具/软件:

正如 David 在第一个问题中提到的:5.2V 连接到“OUT"时“时会发生什么情况、~4.8V 连接到“IN"并且“并且器件已 启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “in"将“将由“out"收费“收费。

    BR、

    Ke Wang