This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:状态从待机模式更改为睡眠模式

Guru**** 3002310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559700/tcan1043a-q1-state-change-from-standby-mode-to-sleep-mode

器件型号:TCAN1043A-Q1


工具/软件:

你好、团队

我的客户希望通过 SWE 计时器超时 (>t_inactive) 从待机进入睡眠模式、其中 Vcc>UVcc、Vio>UVio、Vsup>UVsup。  

您是否会在 B 和 C 之间帮助提供以下所列项目的状态?

Wakerq 标志、驱动器、接收器、RXD、IHM、 nFault  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    今天是一个假期。 请在一周内提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    这不是在正常运行期间进入睡眠模式的建议方法。 SWE 计时器通常为 3-4 分钟、旨在减少出现软件错误且收发器卡在待机模式或初始上电期间的电流消耗。 从待机模式进入睡眠模式的一种更优选方法是使用 nSTB 和 EN 引脚。

    两种模式之间没有引脚状态、数据表列出了不同模式下的引脚状态、如该状态图所示、也可以在表 8-4 中找到。

    此致、

    Sean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我还建议客户使用进程待机模式->进入睡眠模式->睡眠模式。  

    但对于原始问题。 TCAN1043A 会在从 B 到 C 进入睡眠模式之前保持待机模式、对吗?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如果 EN 和 nSTB 引脚保持低电平、则这是正确的、它将保持待机模式。

    此致、

    Sean