This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:从模式振荡器布局

Guru**** 3001750 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1103, AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560343/dp83825i-slave-mode-oscillator-layout

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:AM4378

工具/软件:

在从模式下、一个 50MHz CMOS 级振荡器连接到 XI 引脚和 MAC 的 REFCLK 引脚。

这条 CLK 线路是否有任何布局规格? 我对以下内容很好奇:

-振荡器应该放置在更靠近 MAC 或 PHY 的位置?

- PHY 和 MAC 之间的距离是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议使用时钟缓冲器(例如 CDCLVC1103) 、将 50MHz 单独驱动到 PHY 和 MAC。 这将更大限度地减少残桩和反射、避免不得不在 PHY 和 MAC 之间共享时钟。  

    通过使用时钟缓冲器、您需要使整个时钟电路尽可能靠近 PHY 和 MAC。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、PHY 和 MAC 进行一对一通信。 时钟线也是一对一的。

    图案长度约为 60mm。

    电路板为 8 层、可实现阻抗匹配。

    我希望尽可能降低成本。

    是否需要时钟缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果可能、我建议使用时钟缓冲器。 这样将为 PHY 和 MAC 提供尽可能干净的时钟。 在 PHY 和 MAC 之间共享相同的时钟时、我最关心的是时钟信号完整性、它可能影响 PHY 建立链路的能力、或者由于时钟信号质量较差而导致数据包丢失/损坏。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用时钟缓冲器时、以下配置是否正常? 振荡器靠近 PHY。 时钟缓冲器靠近 MAC。 此外、其他 IC 也可以解决问题、但是否有任何 RMII 从模式(来自外部振荡器的 REFCLK 输出)的布局文档? 我想使用评估板或类似的参考板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    50MHz 振荡器将馈入时钟缓冲器、多个缓冲器输出将馈送到 PHY 和 MAC。

    IIF MAC 具有 50MHz CLK 输出、您可以在 RMII 从模式下将其馈入 DP83825 XI。 您还可以将 PHY 配置为 RMII 主模式、然后将 PHY CLKOUT 馈入 MAC REFCLK 输入。 这两种方法都不需要时钟缓冲器。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    顺便说一下、BIST 函数对于验证 PHY 和 MAC 之间的通信是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、MAC 使用 AM4378。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BIST 功能仅适用于 MDI 侧。 若要检查 PHY 和 MAC 之间的通信、您可以使用 PHY MII 环回。 请咨询 AM4378 团队、了解如何支持 PHY MII 环回功能。

    谢谢

    David