This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG4041-Q1:数据表声明冲突?

Guru**** 3001650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560927/txg4041-q1-conflicting-datasheet-statements

器件型号:TXG4041-Q1


工具/软件:

大家好:

在 5.3 建议运行条件中、GNDA 和 GNDB 之间的电压规定为–40V 至 40V、但在 7.1 详细说明概述中指出它“可以支持 GNDA 和 GNDB 之间–10V 至+10V 的差异“。

这两种说法是指不同的东西还是有错误?

BR

Josuar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josuar、

    您是正确的、两个数据表陈述相互冲突。  

    第 7.1 节应该说、此译员可支持的差异 40V 至+40V GNDA 和 GNDB 之间的电压。 VCCA 以 GNDA 为基准、VCCB 以 GNDB 为基准。

    我们正在努力纠正这一问题。

    此致、

    Josh