This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:TVP5150AM1IPBS 的上电和断电序列

Guru**** 2835705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560794/tvp5150am1-power-up-and-power-down-sequence-for-tvp5150am1ipbs

部件号:TVP5150AM1


工具/软件:

尊敬的团队:

TVP5150AM1IPBS 视频解码器器件需要 1.8V 和 3.3V 电压才能运行。

1.8V 和 3.3V 是否需要任何上电序列、哪个电压应先出现、或者是否可以先打开任何电压。

同样、也有任何断电要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     由于数据表未提及两个电压电源之间的电源时序、因此没有关于哪个电源必须先上电的要求。