This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C2550:TL16C2550 是否可用作 XR16L2550IL 的外形、配合和功能替代产品?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C2550, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560684/tl16c2550-can-the-tl16c2550-be-used-as-a-form-fit-and-function-replacement-for-xr16l2550il

器件型号:TL16C2550
主题中讨论的其他器件: TL16C752D

工具/软件:

 TL16C2550 是否可用作 XR16L2550IL 的外形、配合和功能替代产品?   XR16L2550IL 为 EOL。

请尽快告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay:

    即使在 TI 自有的产品系列中、我们也无法真正保证 UART 器件之间的互操作性。 某些逻辑(例如与/或门或时序)之间可能存在细微差异、这些差异可能需要修改固件。 (我简短的回答您的问题是“否“)。  

    实际上、客户将需要验证新器件。

    我也不太愿意推荐该系列、因为我们也在逐步淘汰用于 UART 器件的旧工艺技术。  

    如果您需要双通道 UART 器件、我们一直推荐 TL16C752D、因为它采用了最新的工艺技术、并被视为我们的“更新“器件之一。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢