This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:TMUXHS4446 ibis 模型

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560142/tmuxhs4446-tmuxhs4446-ibis-model

器件型号:TMUXHS4446


工具/软件:

在哪里可以找到 TMUXHS4446 的 IBIS 模型? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OD、

    没有该器件的 IBIS 模型。  

    您可以在其产品页面的“ 设计和开发“下找到特定器件的所有仿真。

    TMUXHS4446 似乎仅具有 PSpice 模型。  

    我们提供的一个解决方案是将器件仿真为由无源器件构成的电路。 我们提供了  有关此主题的常见问题解答、以了解更多信息。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您有所帮助。 我刚刚向 TI 发出了获取该工具的申请。 如果可能、我更喜欢保持 TT 打开、以防我在获得工具和模式后需要任何进一步的支持。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OD、

    如果您在使用 PSpice 工具时遇到问题、我们会在 E2E 中邀请特定的 PSpice 支持团队。

    如果需要、您可以向其团队提交申请。

    谢谢、

    NIR