This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:未检测到信号、CDR 保持解锁状态

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556446/ds125df1610evm-no-signal-was-detect-and-and-cdr-remained-unlocked

部件号:DS125DF1610EVM


工具/软件:

您好、

我们尝试使用  SigCon Architect  以连接到  DS125DF1610EVM  视图。 连接状态显示成功、但是  未检测到信号   CDR 保持未锁定、如下图所示

我们附加了配置设置。 您能帮我们检查一下是否有需要修改的设置、或者是否有需要特别注意的地方吗?

 e2e.ti.com/.../config_5F00_register_5F00_20250822.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享测试设置的方框图?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    重定时器的输入信号是什么?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用任何内部信号? 或者是否必须使用输出信号来连接 EVM 板输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    评估此器件需要一个外部信号。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要连接哪个引脚/端口? 例如 RX SMA 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    是的、正确。  您对此器件的应用是什么?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    该应用 包括:
    •数据速率 (Tx):3Gbps
    •上升/下降时间:30ps (min)、42ps (max)
    •峰峰值摆幅:0.2–0.45V
    •PRBS 发生器:PRBS7

    该计划是首先使用 SigCon Architect 生成和分析眼图、然后再继续进行完整 ATE 验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    要将此器件用作 PRBS 发生器、该器件需要 CDR 锁定。  您可以使用子速率时钟输入来实现这一点。  对于 3Gbps、我建议为其中一个 RX 通道提供 1.5GHz 或 750MHz 时钟输入。

    我建议查看这两个 E2E 主题。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796045/faq-ds125df1610-how-to-setup-the-device-to-generate-different-prbs-pattern/2944514#2944514

     DS125DF1610:有关用作 PRBS 生成器的一般问题 

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我为 RX4A 提供了 1.5GHz 的外部时钟输入。

    GUI 程序中的眼图检测仍会显示如所附图像所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我为 RX4A 提供了 1.5GHz 的外部时钟输入。

    我的 EVM 设置如附件中所示。 无论是否启用 PRBS 发生器、使用示波器在 TX4A 上观察到的波形都保持不变。

    TX4A:

    EVM 设置:

    配置:

    e2e.ti.com/.../config_5F00_register_5F00_20250826_5F00_LockCDR_5F00_7.2.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    在 CDR 页面上、您能否选择与您在 EVM 上使用的频率匹配的 REFCLK 频率?  您可以选择 156.25MHz 或 312.5MHz、具体取决于跳线配置

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    现在我正在参考您的配置设置。 但是、无论我是否为 RX4A 端口提供 1.5GHz 时钟、CDR 都不会锁定。 只是为了确认 — 是否应该在信号检测器变为绿色之前锁定 CDR、或者是否应该在信号施加后锁定 CDR?

        e2e.ti.com/.../config_5F00_register_5F00_20250829_5F00_TI.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    当我为 RX4A 端口提供 1.5GHz 时钟时、我的 CDR 现在可以锁定。 但是、眼图检测和 PRBS 发生器结果仍不符合预期。

    结果:

    TX4A_P:

    设置:

    e2e.ti.com/.../config_5F00_register_5F00_20250829_5F00_TI_5F00_3.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    我将查看您的设置、并在本周回复您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    非常感谢。

    我有两个具有不同行为的配置文件:

    1. 第一个配置

    2. 第二个配置

    在这种情况下、我想了解以下参数之间的关系:

    • PRBS 发生器输出数据速率(例如 3Gbps)
    • RX 输入频率(例如 1.5GHz)
    • 参考时钟(例如 25MHz)
    • CDR 设置
    • VCO 频率

    您能否帮助阐明这些元素如何相互作用、以及可能导致两种配置之间行为差异的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、TX 输出和眼图监视器都在以下配置下工作。 当我提供 1.5GHz 信号时、TX 输出也是 1.5GHz 。 同样、当我提供 3GHz 信号时、TX 输出变为 3 GHz.e2e.ti.com/.../config_5F00_register_5F00_20250829_5F00_LockCDR_5F00_EYE_5F00_PRBS_5F00_4A.cfg

    上升/下降时间目前约为 100ps 、但我们的目标是 35ps 至 40ps 。 我们尝试了修改边沿速率选择设置、但没有任何区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che-Jung:

    [引用 userid=“667738" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1556446/ds125df1610evm-no-signal-was-detect-and-and-cdr-remained-unlocked/6004982

    在这种情况下、我想了解以下参数之间的关系:

    • PRBS 发生器输出数据速率(例如 3Gbps)
    • RX 输入频率(例如 1.5GHz)
    • 参考时钟(例如 25MHz)
    • CDR 设置
    • VCO 频率
    [/报价]
    • 我们预计 PRBS 发生器速率与 VCO 速率和所选分频器相匹配。
    • 我建议查看数据表的“数据速率选择(手动编程)“部分。  其中介绍了 CDR 设置、基准时钟和配置的数据速率之间的关系。
    • 寄存器 0x09[2]和 0x18[6:4]也可用于选择特定的分频器。

    谢谢、

    Drew