This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:主模式下 LED2(速度状态)的引脚分配

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560332/dp83825i-pin-assignment-for-led2-speed-status-in-master-mode

器件型号:DP83825I
Thread 中讨论的其他器件:DP83825EVM

工具/软件:

在主模式下、引脚 2 用于 CLKOUT、因此不能使用 LED2?

此外、对于主模式连接、我是否应该将 CLKOUT (50MHz OUT) 引脚连接到 MAC 的 REFCLK 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的理解是正确的。 在 RMII 主模式下、引脚 2 为 50MHz 输出、以使 PHY 和 MAC 保持同步、并且 50MHz 输出必须连接到 MAC 基准时钟输入。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我是否正确理解 LED2 不能在主模式下使用? LED2 连接在评估板上、但打算在从模式下使用?

    DP83825EVM 主器件模式(默认)

    2 引脚 (CLK_OUT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正确、主模式下、引脚 2 为 CLKOUT +配置 (strap)。 您无法将其用作 LED2。 作为自举引脚、它可以将引脚 20 配置为 CRS_DV 或 RX_DV。

    默认情况下、EVM 设置为主模式、因为 RX_D1 具有内部下拉电阻。  

    谢谢

    David