This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:无法实现 14.025GB/s 的 CDR 锁定

Guru**** 2771575 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559601/ds280df810evm-unable-to-achieve-cdr-lock-at-14-025-gb-s

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件:DS280DF810

工具/软件:

您好:

我正在评估 DS280DF810 和重定时器 DS280DF810EVM

根据数据表、DS280DF810 支持:

  • ÷1:20.2–28.4 Gb/s

  • ÷2:10.1–14.2 Gb/s

  • ÷4:5.05–7.1 Gb/s

测试结果:

  • CDR 锁定正常工作 28.05、26.56、25.78、24.33、13、 12、11、10.3125 和 10.3Gb/s
  • CDR 无法锁定 14.025 Gb/s 、即使它在指定的÷2 频带内。

问题:

为什么器件无法实现 CDR 锁定 14.025 Gb/s 、尽管处于数据表的÷2 锁定范围内?  

任何见解都将非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

    我们已分配一名团队成员来帮助您解决问题。 星期一是美国假期、因此回复可能会略有延迟。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chenxuan、

    您能否分享一些有关如何配置重定时器数据速率的详细信息?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、  

    我在 CDR 选项卡上选择 Data Rate、设置 Channel Select、然后设置为 Manual Mode、将数据速率设置为各种值(本例中为 14.025Gbps)、然后点击“Write Rate Regs“。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chenxuan、

    SigCon Architect GUI 中存在一个错误(速率>13Gbps 且应进行 2 分频)、其中 SigCon Architect GUI 不会将这些速率视为 2 分频。

    请将速率设置为 28.05Gbps、并将分频器设置为 2 分频。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决! 谢谢!  
    这是一个奇怪的错误。 希望新版本会修复它。