This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:有关 DP83867IRPAP 电路设计的问题

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559249/dp83867ir-question-on-dp83867irpap-circuit-design

器件型号:DP83867IR


工具/软件:

您好:

我们已完成 DP83867IRPAP 的电路设计、如下所示。

此设计是我们现有产品的版本、用 DP83867IRPAP 替换了 Marvell 88E1111-Bab。

默认配置 (strap) 引脚配置为 RGMII。 为了在不进行任何修改的情况下验证与现有 FPGA 固件的兼容性、这里应用了所有 strap 配置引脚电阻器、以便也可以将配置切换到 GMII。

我们想确认此配置是否存在任何潜在问题或注意事项。

感谢您的支持。

此致、

裴俊锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GMII 和 RGMII 之间的 Strap 配置表看起来正确。 有没有机会可以将原理图附加为.pdf 文档? 分辨率太小、无法正确审查设计。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于无法附件文件、我已将电路分为捕获并上传它们。

    谢谢

    JSBAe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JSBAe

    1.我建议在变压器和 DP83867 之间放置 ESD 保护二极管

    2.请检查 VDD1P1 电压并确保其满足 DP83867 建议的工作条件

    3.为什么 XI 输入端需要两个电容器?

    4、为什么要在变压器的中心抽头上提供 2.5V 电压? 请勿将中心抽头短接在一起。

    5.您需要在变压器和 RJ45 侧有一个接地端

    6.您能在复位时添加 1 μ F 下拉电容器吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我建议在变压器和 DP83867 之间放置 ESD 保护二极管

       “我会记住的。“

    2.请检查 VDD1P1 电压并确保其满足 DP83867 建议的工作条件

       - 它已配置为符合条件。

    3.为什么 XI 输入端需要两个电容器?

       - 使用 3.3V~2.5V 振荡器时、这是数据表中的建议要求。 当前使用的振荡器为 2.5V。 有什么不正确的吗?

    4、为什么要在变压器的中心抽头上提供 2.5V 电压? 请勿将中心抽头短接在一起。

       - 我将反映配置,使其由电阻器分开。

       -作为一个额外的查询,我们一直在使用电流互感器配置,到目前为止没有任何问题。

       - CT 需要分离的具体原因是什么? 下面是 TE 2301997-7 RJ45 的内部电路。 所有 CTS 短接在一起。 (用于 FPGA EV 套件 DP83867)

        

    修改电路

    2301997-7 电路

    5.您需要在变压器和 RJ45 侧有一个接地端。

       “ 我会记住的。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    3.为什么 XI 输入端需要两个电容器?

       - 使用 3.3V~2.5V 振荡器时、这是数据表中的建议要求。 当前使用的振荡器为 2.5V。 有什么不正确的吗?

    我这边再也没有问题了。

    4、为什么要在变压器的中心抽头上提供 2.5V 电压? 请勿将中心抽头短接在一起。

       - 我将反映配置,使其由电阻器分开。

       -作为一个额外的查询,我们一直在使用电流互感器配置,到目前为止没有任何问题。

       - CT 需要分离的具体原因是什么? 下面是 TE 2301997-7 RJ45 的内部电路。 所有 CTS 短接在一起。 (用于 FPGA EV 套件 DP83867)

       连接到 PHY 一侧的每个中心抽头必须相互隔离、并通过去耦电容器接地(建议使用 0.1µF)。 您当前的实施是正确的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。 这是非常有帮助的。

    此致、

    JSBAe。