This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:sn65dsi86 和 mipi DSI 连接错误

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559774/sn65dsi86-sn65dsi86-and-mipi-dsi-connection-error

器件型号:SN65DSI86


工具/软件:

我有 edp 桥 sn65dsi86、我需要连接 mipi DSI。 我将分享我的 DTS。 我收到桥接连接问题的错误  [ 5.084554][DRM:DRM_BRIDGE_Attach]* error*未能连接桥接 soc 器/DSI@0/BUS@32c00000/mipi_DSI@32e60000 到编码器 DSI-40:–19  我需要为此启用任何配置、原因是什么。 我使用的是定制板。  

&lcdif1{
状态=“正常“;
lcdiF1_disp:端口@0{
reg =<0>;

lcdif_to_dsim_1:端点{
远程端点=<&dsim_from_lcdif_2>;
};
};
};

&mipi_DSI{
状态=“正常“;

端口{
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
端口@0{
reg =<0>;
dsim_from_lcdif_2:端点{
远程端点=<&lcdif_to_dsim_1>;
};
};
端口@1{
reg =<1>;
dsim_to_edpbridge:端点{
远程端点=<&EDP_BRIDGE_IN>;
};
};
};
};


&i2c3{
时钟频率=< 400000>;
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&pinctrl_i2c3>;
状态=“正常“;


sn65dsi86_bridge:sn65dsi86@2c{
兼容=“ti、sn65dsi86“;
reg =<0x2C>;
状态=“正常“;

pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&pinctrl_DP>;

ENABLE-GPIO =<&GPIO1 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

vccio-SUPPLY =<&VCC_1v8>;
VPLL-SUPPLY =<&VCC_1v8>;
vcca-supply =<&VCC_1V2>;
VCC 电源=<&VCC_1V2>;

时钟名称=“refclk";“;
时钟=<&REFCLK>;


端口{
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;

端口@0{
reg =<0>;

edp_bridge_in:端点{
远程端点=<&dsim_to_edpbridge>;
数据通路=<0 1 2 3>;
};
};
端口@1{
reg =<1>;

edp_bridge_out:端点{
远程端点=<&panel_in>;
数据通路=<0 1 2 3>;
};
};

};
};   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于美国公众假期、星期二将于 9 月 2 日恢复支持。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyriac:

    第一步、请将器件初始化以进入测试图形模式。 器件将在不使用 DSI 输入的情况下生成内部测试图形、这将确认下游 DP 连接和分辨率是否与所连接的显示屏正常工作。


    对于“桥接连接问题“、这 可能是由于 SoC/DSI 源的编程造成的、并且与 DSI86 直接无关。 DSI86 仅使用 DSI 输入、并且应该遵循初始化序列(包括加电和 DSI 配置)。 DSI 源手册/数据表可能包含有关错误含义的更多信息。 您在这里使用的是什么来源?

    DSI86 编程指南:  

    请使用此计算器工具生成寄存器设置初始化: 【常见问题解答】SN65DSI8x 编程工具

    自述文件包含有关步骤的信息、您可以为显示屏启用彩色条形图。 输入所有输入后、您可以生成脚本并通过 I2C 对 EVM 进行编程。

    此编程指南也可能很有用: https://www.ti.com/lit/ab/slla425/slla425.pdf

    此致、
    Ikram