This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:如何将显示节点连接到 sn65dsi 桥接器

Guru**** 3002550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560083/sn65dsi86-how-to-connect-the-display-node-to-sn65dsi-bridge

器件型号:SN65DSI86


工具/软件:

与 sn65dsi 的 MIPI DSI 连接现已完成 sn65dsi 需要识别与之连接的面板节点。sn65dsi 需要通过 EDID 识别显示、需要对 sn65dsi 输出进行任何器件树配置。

HPD 和 AUX 工作、AUX 尝试检测 dsiplay、但找不到 dsiplay。 这种情况的任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于美国公众假期、星期二将于 9 月 2 日恢复支持。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyriac:

    有关对 DSI86 进行编程、请参阅另一个 E2E 主题中的响应: SN65DSI86:sn65dsi86 和 mipi DSI 连接错误 

    请确保遵循初始化序列、并且源应相应地进行 DSI 配置。


    对于 EDID、您可以使用数据表“8.4.5.3 I2C-over-AUX“部分中分享的步骤读取 EDID。  

    如果面板的 EDID 已知、则您可以使用计算器工具(适用于 DSI86、在上面链接的 E2E 主题中共享)来输入 EDID 并生成寄存器设置。

    但是、如果此系统仅连接到一个特定的显示屏(具有已知的显示时序)、则最简单的编程方法是使用显示时序。 您可以在计算器工具中输入显示时序来生成 DSI86 寄存器设置。 然后可以完成 SoC/源 MIPI DSI 时序、分辨率和 DSI 设置以匹配这些时序。 这样、就不需要读取 EDID。  

    对于 AUX、请按照数据表和 EVM 用户指南中分享的原理图连接到显示器 DP AUX。

    此致、
    Ikram