This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:"fail-safe"下的输出逻辑、但带有端接电阻器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559602/am26lv32e-output-logic-under-fail-safe-but-with-termination-resistor

器件型号:AM26LV32E
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV32

工具/软件:

它可能涉及的人:

我们有一个将此 IC 用作 差分信号命令接收器的电路、我们希望在输入开路时保持输出高电平(G 始终为高电平)。 根据 IC 规范、它应该具有“失效防护“特性、并且开路时输出应为高电平:

“现代收发器设计消除了随机输出状态的不确定性、可在没有有效输入信号的情况下将接收器输出置于定义的状态(通常为高电平)。 “

我们 使用此 AM26LV32E IC 构建了两轮样本、第一轮都很好、但第二轮具有不同批次的 IC 显示了不同的结果。 所有这些 IC 均从同一合格分销商处购买。 您能否帮助确认:

如果输入“开路“、但使用 100 Ω 端接电阻、则输出应为高电平? RS422 设计通常需要端接电阻。

非常感谢!

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 8.3.2 节列出了失效防护有用(开路/短路/空闲)的三种情况、但随后提到 AM26LV32E 的失效防护仅适用于开路输入。

    在此电路中、输入未开路。 端接电阻会强制 VID 为 0V、因此输出未定义。

    不带 E 的 AM26LV32 使用不同的逻辑、并在所有三种失效防护条件下都具有定义的输出状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    克莱门斯和往常一样正确。

    这些器件看起来在 A 上有一个弱内部上拉电阻、在 B 上有一个弱内部下拉电阻、这在开路条件下提供一个已知状态而不存在终端。  

    如果您需要在存在终端电阻的情况下确保已知状态、当器件尚未具有内部失效防护功能时、我们通常会告诉客户放置一个外部失效防护偏置电路(通常您可以通过查看 Vth+并查看其是负值还是低于 GND 来判断)。  

    - Bobby