This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:I2C 设置

Guru**** 3001760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559924/tusb4041i-i2c-setting

器件型号:TUSB4041I


工具/软件:

尊敬的团队:

我是第一次使用该器件、我在这里的问题是我们是否需要为器件设置任何初始 I2C 设置?  

我大致介绍了寄存器设置。 我想启用/禁用端口、则应使用 08h。 我们需要关注和检查的任何其他寄存器吗?

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我们的团队今天将庆祝美国国家假日。 请允许我们在两天内回来并给予您回复。 谢谢!

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

      如果需要、您应使用 SMBus 模式更改寄存器设置。 I2C 模式用于读取 EEPROM。

     您不需要 为集线器设备设置任何初始设置,它应该使用默认设置。

    好极了

    Brian