This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:内部长度匹配

Guru**** 2969310 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562110/tmuxhs4412-internal-length-matching

器件型号:TMUXHS4412


工具/软件:

您好:

我们是否可以假设每个差分通道对的 TMUXHS4412 内部长度是匹配的?

当所有四个通道都在 20Gbps 的数据速率和 1.8V 的 CMV 下工作时、器件的典型功率消耗是多少?

谢谢您...

谢谢

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    是的、您可以假设是这样。
    多路复用器的功耗可以通过将电源电流乘以工作电压来得出。  

    如果您使用 1.8V 电源、电源电流典型值为 320uA。 因此、典型功耗为 0.576mW。

    谢谢、

    NIR