This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:数据线处的建立/保持时间、0.4V 尾线

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559008/tusb1210-setup-hold-time-0-4v-tail-at-data-line

器件型号:TUSB1210


工具/软件:

你好。 我正在使用连接到 Xilinx Zynq MPSoC 的 TUSB1210 、.60MHz CLK 由 TUSB1210 生成。
我有 3 个小问题,我很感谢任何帮助。

1.我的设置和保持时间测量值是否正确,在下面的屏幕截图,? 我测量到 11.92ns 建立时间和 4.8ns 保持时间。
这是否意味着我可以很好地使用 TUSB1210 时序规格? 建立时间定义为最小 6ns、保持时间定义为最小 0ns。

(请忽略数据边沿上的非单调小凸点,我在布线的错误一侧  (驱动器侧)进行了测量)



2. DIR =1 时如何测量设置和保持时间?  
Xilinx 规格的 建立时间为>4.5ns、保持时间为>0ns。    DIR 变为高电平后、我是否应该忽略第一个 CLK 边沿?  
在我的屏幕截图中,一个 jest 之前的 0 点。




3.我注意到,有时在数据线上我看到~0.4V“尾巴“。 它会 在 1 个时钟周期内保持在~0.4V。 它始终 在 DIR 变为低电平时发生。
这是否符合预期? 我应该担心这一点吗? Zynq VIL_MAX 为 0.63V、因此我有一些 裕度、但 TUSB1210 上的 VIL_MAX 为 0.45V。



谢谢您、
Rafal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

       如何从 REFCLK 输入配置基准时钟? 还是从 FPGA 的 60MHz 时钟?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian。 来自 REFCLK 输入。 我使用 19.2MHz 输入时钟、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我还有另一个问题。 在 TUSB1210 侧(CLK 由 TUSB1210 驱动、数据由 Zynq 驱动)测量时 、在 CLK 斜率上出现了一些丑陋的非单调凸点、可能是由一些反射引起的。 这是否存在 PHY 端误触发的风险? 或者、TUSB1210 是否使用内部时钟副本、我不需要担心这一点?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    布莱恩将在度假直到星期二 (9/2)。 他会有一个回应。

    对延迟深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

     由于 19.2MHz 晶体 在 REFCLK 上使用,这是输出时钟模式。

     

    我的设置和保持时间测量值在下面的屏幕截图中是否正确? 我测量到 11.92ns 建立时间和 4.8ns 保持时间[/报价]

    设置正确、符合数据表中的设置/保持规格。

    2:  

    在 DIR =1 时如何测量设置和保持时间?  [/报价]

    设置保持时间是 DIR 为低电平时输入信号的时间。

    如果 DIR 为高电平、则 PHY 会发出信号、只需测量输出延迟。

    [引用 userid=“630321" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559008/tusb1210-setup-hold-time-0-4v-tail-at-data-line ]我注意到有时在数据线上看到~0.4V“尾“。 它会 在 1 个时钟周期内保持在~0.4V。 这始终 在 DIR 变为低电平时发生

    这是当 DIR 变为高电平或低电平时转向信号、可忽略不计。

    好极了

    Brian

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    你还可以快速查看我  上面最后一个条目 2 帖子吗?
    我是否需要担心 TUSB12010 侧 60MHz 时钟的波形质量? 在接收器上一切都正常。 我只是想确保它 不会导致 TUSB1210 上发生任何误触发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

      我不担心 设置/保持时间、但可能会影响延迟时间测量。

     您是否可以测量 DIR 为高电平时的延迟时间?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、
    I 测量 DIR 的延迟约为 1.15ns、数据线的延迟约为 2.4ns(CLK 上的 0.9V 中点和 DIR/数据上的 1.35V VOHmin 之间)。 请参阅屏幕截图。
    在 CLK 和 DIR/DATA 上的中心点之间、该值将小于 0.85ns 和 2.02ns。
    测量是在 TUSB1210 侧使用实际负载进行的、因此我在斜率上出现了这些凸点、测量结果不是超精确。

    /resized-image/__size/3840x2160/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Screenshot_5F00_2025_2D00_09_2D00_05T08_5F00_56_5F00_34.168Z.png

    但是、Zynq 侧的建立/保持时间看起来不错、时钟斜率也可以。 这是否比 TUSB12010 侧的输出延迟更重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于数据引脚 的延迟具有足够的裕度、因此系统时序应该正常。

    好极了

    Brian