This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814R-Q1 MAC 到 PHY 连接

Guru**** 3006630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562139/dp83tc814r-q1-dp83tc814r-q1-mac-to-phy-connection

器件型号:DP83TC814R-Q1


工具/软件:
































尊敬的 TI 团队:

我们使用的是  DP83TC814RRHARQ1 以太网 PHY  设计中、与连接  STM32H743BIT6 微控制器 、充当 MAC。 我已经查看了两个  参考原理图  和  评估原理图  对于 PHY、和注意到 TX 和 RX 信号的连接方式存在差异:

  • 在中  评估原理图 、来自一个设备的 TX 信号连接到另一个设备的 RX 信号(交叉)。
  • 在中  参考原理图 、TX 信号连接到 TX、RX 连接到 RX(直通)。
  • 在我们的设计中、我们遵循了参考原理图方法 (TX→TX、RX→RX)。

请确认:

  1. 将 STM32H743BIT6 MAC 与 DP83TC814RRHARQ1 PHY 连接时、直通连接 (TX→TX、RX→RX) 是否正确?
  2. 评估原理图使用交叉连接(可能用于 PHY 到 PHY 通信)是否有任何具体原因?

我随附了我们的原理图以及参考和评估原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    引脚名称以 DP83TC814 MAC 接口上的 MAC 为基准。 RX 引脚是输出、TX 引脚是输入。  您可以在数据表的表 6-1 中看到引脚功能。

    原理图中的网络名称可以 参考 PHY 或 MAC 器件引脚名称进行命名(最好参考数据表来了解哪些是输入和输出)。  MAC 的 TX 输出将连接到 PHY 的 Rx 输入、反之亦然。

    此致、

    Undrea.