This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:复位取消置位时的 MDC 下拉电阻

Guru**** 2925620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561444/dp83822i-mdc-pull-down-while-reset-is-deasserted

器件型号:DP83822I


工具/软件:

您好的团队、

关于 DP83822、我的客户知道内部下拉 (PD) 电阻器在复位期间会起作用、如数据表的表 6-2 所示。

然而、在 RESET 取消置位后、内部 PD 电阻器*不*正常工作、如表 6-1 所示。 这是正确的吗?

如果内部电阻器被激活、我的客户希望看到“S-PU"描述“描述、如 COL 引脚。
由于 MDC 引脚没有此类描述、因此客户假定在复位取消置位后、正常运行期间没有内部 PD。

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:

    您的理解是正确的。 器件正常运行期间不会有内部下拉电阻。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我收到了其他问题 、其中包括具体的原理图。

    您能否将此主题设置为内部主题并继续对话?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的伊藤山:  

    您必须在内部论坛中发帖。 不过、请随时通过消息分享原理图。  

    此致、
    j