This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A 布局布线问题!

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB211PICO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561697/tusb211a-tusb211a-layout-routing-question

器件型号:TUSB211A
Thread 中讨论的其他器件: TUSB211PICO-EVM

工具/软件:

尊敬的先生:

      如果 TUSB211A D+/D-输入和输出位于同一侧、则该布线是否正确?

      请参阅以下内容:

        

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您在此处的路由是什么? 您是否打算只让信号从转接驱动器返回、然后返回到 USB2 通道中?

    我认为这种布线应该是可行的、但我们的 TUSB211PICO-EVM 在其 EVM 中针对相同类型的应用使用相同类型的布线、但这意味着要添加到现有布局: www.ti.com/.../TUSB211PICO-EVM  

    我主要关注的是 USB2 布线、以及是否会出现任何反射。 通常、如果可能、我建议让信号通过转接驱动器。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Sir、路由是 USB1 DP/DN -> TUSB211A -> USB DP/DN 输出。  基于我的理想设计,信号是 通过转接驱动器输出时,但 PCB 空间不够 ,所以它是输出同一侧。 目前,USB 连接设备是 UVC 相机,根据这种情况, 您能为我提供建议吗?

    下面的原理图-->

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    通常、TUSB211A 封装被认为非常小、尤其是因为它可以直接放置在 TUSB2 布线上、因此只需为电阻器和电容器留出空间。

    如果没有办法使这种工作,你必须使它像这样工作,那么我不相信有任何问题。 我只需确保此布局不会对信号产生强烈影响。

    假设 R10 和 R11 都是 DNP、此原理图或布局没有任何问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan 先生、

         明白了、谢谢!

    长度