This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:PCB 过孔设计

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560212/tusb4041i-q1-pcb-via-design

器件型号:TUSB4041I-Q1


工具/软件:

您好、

我来询问一下有关 PCB 设计的“过孔“设计的基本问题、如下所示。

关于该器件下方 GND 和散热焊盘中的“过孔“、

是否有任何被视为“强制性“或“推荐“的设计要求?

特别是、“焊盘在 VIA 上“和“填充 VIA “是“强制“还是“推荐“?

数据表中提供了建议的 PCB 布局、对吧?

数据表上显示的“过孔“是“未填充的过孔“、对吗?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、请允许我再问以下问题。

    我的客户目前遇到此器件的电源板焊接不良(发生率:约 1%)。

    焊料可能流入过孔、从而导致散热焊盘上的焊接不足。

    模板与模板开孔之间的关系是否是造成此缺陷的可能因素? ​​

    此外、过孔的数量是否会产生影响? 客户使用了较旧的数据表作为其设计的参考。

    过孔数量少于最新数据表中的数量。 (最新版本具有 8x8=64 个过孔、而客户的设计具有 6x6=36、引脚间距为 1.3mm。)

    目前使用了中空过孔、但我们正在考虑将其更改为填充过孔或其他选项。

    如果这也是一个因素、我们还想考虑模板与开孔之间的关系。

    我希望就此提供任何意见。
    提前感谢您。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来通知您有关 PCB 的更多信息。

    PCB 由 FR-4 构成、是一个六层电路板。

    再次感谢!

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高见贵:

     我们建议 PCB 布局是数据表上的布局,但不是  强制性的。

    建议过孔直径为 0.3mm 或更小、建议的过孔间距为 1mm

      或者、客户可以使用 TUSB4041EVM 布局示例、因为 它验证了可正常工作的布局。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 模板 信息、请查看  本文档的第 4.2 节。

    QFN 和 SON PCB 连接(修订版 C) 

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    非常感谢您的答复。

    让我问你关于你的答案的以下问题。

    Q1) 数据表显示的过孔是空过孔、对吗?

        也就是说、“填充过孔“并不是必需的。  

    Q2) 上面显示的布局数据(图 4):您会告诉我文档名称吗?

        过孔直径和空间与所述的数据表不同。

    Q3) EVM 的过孔布局与数据表非常不同。

        这种差异的原因是什么?

    感谢您的支持。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid=“191924" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560212/tusb4041i-q1-pcb-via-design/6007786

    Q1) 数据表显示的过孔是空过孔、对吗?

        也就是说、“填充过孔“并不是必需的。  

    [/报价]

    是的

    [引用 userid=“191924" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560212/tusb4041i-q1-pcb-via-design/6007786

    Q2) 上面显示的布局数据(图 4):您会告诉我文档名称吗?

        过孔直径和空间与所述的数据表不同。

    [/报价]

    这是 TUSB4041EVM 文件、如果需要、我可以将其发送给客户。

    [引用 userid=“191924" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560212/tusb4041i-q1-pcb-via-design/6007786

    Q3) EVM 的过孔布局与数据表非常不同。

        这种差异的原因是什么?

    [/报价]

    是否需要过孔取决于器件耗散的功率、并且数据表中的过孔不是必需的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian-San:

    非常感谢您的支持!

    我明白了。

    此致、

    Takumi