This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:介质转换器脚本

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1558538/dp83tc813r-q1-media-converter-script

器件型号:DP83TC813R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC813EVM-MC

工具/软件:

您好、

对不起,如果这个问题是愚蠢的,因为我是一个新的 Enet-Phy。

我已在我们的远程平台中嵌入了基于 DP83TC813EVM-MC 的介质转换器。 我可以确认我可以通过 MDIO 访问和写入两个 PHY 的寄存器。  

您能否告诉我、仅为媒体转换编程所需的最低注册表、值和顺序?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bardia:

    您能给我们详细介绍一下您的媒体转换应用程序的结构吗? DP83TC813 没有任何特定的介质转换配置、但我们建议使用 SNLA389 应用手册中的相应脚本对其进行初始化 、以获得出色的 PHY 兼容性和电气性能。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Evan、

    下面是简图。

    “嵌入式 M.C.“的 1G 端口连接到一个交换机、该交换机本身连接到本地网络、在本地网络中、PC 上的应用程序将控制和处理远程记录器及其数据。 考虑到“嵌入式 M.C.“精确复制了 DP83TC813EVM-MC、其两个 PHY 的 RMII 背对背连接、因此目标是将 100Mb-STP 线路上接收的数据包传输到 1G 端口  情况下的计算 我们的“系统的 CPU“(听起来不错?)。  

    您能否告知此应用要使用的脚本(或一组寄存器/值)?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bardia:

    DP83TC813 上没有介质转换所需的特定脚本、我们建议使用我之前提到的标准初始化脚本配置该脚本。 DP83867 <-->DP83TC813 连接会自动形成、只要两个器件都配置为匹配的 MAC 接口、就可以双向发送数据包。  

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你