This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:sn6sdsi 输出的通用 DRM 面板

Guru**** 3009200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560368/sn65dsi86-generic-drm-panel-for-sn6sdsi-output

器件型号:SN65DSI86


工具/软件:

与 sn65dsi 的 MIPI DSI 连接现已完成 sn65dsi 需要识别与之连接的面板节点。sn65dsi 需要通过 EDID 识别显示、需要对 sn65dsi 输出进行任何器件树配置。

 HPD 和 AUX 工作、辅助设备尝试检测显示、但找不到显示。   在/sys/class/drm 中完成了 MIPI DSI 桥连接、其中显示了 eDP 桥接器。 但桥接器未检测到电池板驱动器。   我使用的是动态显示、不知道显示时序。 桥接器需要获取 EDID 数据并使 dsiplay 正常工作。  在器件树中、 需要提供哪个通用面板驱动程序兼容属性来获取 EDID 数据并使器件正常工作。  sn65dsi 是否支持动态显示或仅支持静态 dsiplay 面板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cryiac、

    您能否分享有关您正在使用的配置的更多信息? 我认为方框图/原理图有助于更好地理解 DP 与显示器的连接、我的假设是 LANE_RATE / LANE_COUNT 配置可能在编程中不正确匹配、或者 AUX 配置存在一些中断、导致桥接器无法检测到驱动器。

    sn65dsi 是否支持动态显示或仅支持静态 dsiplay 面板 

    动态显示与静态显示、我假设您的意思是分辨率可能会发生变化? 请确认 — 我相信 SN65DSI86 器件一次支持一种配置、如果时序发生变化、可能需要重新编程。

    确认 SN65DSI86 ->显示屏连接之间的连接的另一个建议是尝试使用中所述的色条发生器  8.4.5.11 彩色条发生器 但这确实需要知道显示屏的分辨率。

    如果您有任何其他信息/问题、请告诉我、我可以帮助您继续调试面板检测。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    动态与静态显示、我假设您的意思是分辨率可能会发生变化? 请确认 — 我相信 SN65DSI86 器件一次支持一种配置、如果时序发生变化、可能需要重新编程。

    动态表示它从显示屏获取 EDID 数据、因为我将连接不同类型的显示屏。 Static I 只需将一个显示器与显示时序连接起来。

    确认 SN65DSI86 -> Display 连接之间的另一个建议是尝试使用中所述的色条发生器  8.4.5.11 彩色条发生器 选项卡、但这需要知道显示的分辨率。

    都在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cyriac、

    是否在数据表中。

    是、此部分属于 SN65DSI86 MIPI DSI 转 eDP 桥接器数据表(修订版 C)。

    Dynamic 意味着它从显示屏获取 EDID 数据、因为我将连接不同类型的显示屏。 Static i 只需连接一个显示时钟。

    已理解、正如详细说明的那样、本节提供了两种方法来实现这一点  8.4.2 上电序列 :

    在任一种情况下、功能必须由 GPU/SoC 进行编程:

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“566864" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560368/sn65dsi86-generic-drm-panel-for-sn6sdsi-output/6009704 ]是的、本节是 SN65DSI86 MIPI DSI 转 eDP 桥接器数据表(修订版 C)的一部分。

    我正在使用一个 SN65DSI86 与 imx8mp 集成的定制电路板、如何为此生成颜色模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cyriac、

    若要启用色条发生器(无需 DSI 输入)来测试器件的 DP 配置、您可以设置以下寄存器:

    0x5A[3]= 1

    0x3C[4]= 1

    0x96[3:0]= 0001(正常模式)

    彩色条图形可通过 0x3C[2:0]设置、如下所示:

    此外、若要测试链路训练的 DP 配置、您可以使用寄存器 0x96[3:0]中设置的测试图形、如下所示:

    这些地址将通过 I2C 在定制电路板上进行编程。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Miguel