This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720S-Q1

Guru**** 2579565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1557601/dp83tg720s-q1-dp83tg720s-q1

器件型号:DP83TG720S-Q1


工具/软件:

在我们的工程中、TI PHY (DP83TG720SWRHARQ1) 通过 SGMII 连接到交换机(模型:Realtek 9071_CL)。 我想 ?这个 PHY 芯片是否具有如下图所示的寄存器功能、以便检测接收/发送故障 Δ I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    PHY 中有错误检测寄存器。 我正在寻找等效寄存器、然后会返回给您。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    有多个寄存器用于中继 SGMII 接口上错误的状态。  请参阅产品页面上的应用手册、其中详细介绍了一些特定于 SGMII 接口的应用手册。   https://www.ti.com/lit/pdf/snla473

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我在应用手册 (SGMII 疑难解答指南、 https://www.ti.com/lit/pdf/snla473) 中找不到所需的寄存器。 我要查找的寄存器与我提供的图片中所示的寄存器类似。 我们的目的是持续轮询这些寄存器、以确定发送还是接收是否存在故障。 如果故障长时间持续存在、我们将尝试通过重新启动相应的 PHY 来恢复。  您能否提供具体的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    地址 0x1901 处有一个 PMA_STATUS 寄存器、具有等效的接收故障位。

    此外、Tx 和 Rx 的 CRC 错误寄存器位于地址 0x638h - 0x63Eh。

    此致、

    Undrea.