This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:关于 TCAN1145-Q1 的问题

Guru**** 2620755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561333/tcan1145-q1-question-about-tcan1145-q1

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

您好:

将在总线静音?μ s 后进入 TCAN1145 睡眠模式

客户发现 cantrcv 会自己睡觉。 当总线上没有消息时、客户使用的开关电源没有欠压睡眠、也不会设置睡眠命令

具体现象是、在引导模式下将 CAN 正常设置后、总线上没有数据。 一段时间后、电路板功率损耗、INH 当前为低电平、因此没有主动设置睡眠模式

请看一下问题,谢谢!!!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、收发器可以在总线空闲时进入睡眠模式、这是一种称为 SWE 计时器的机制。

    如果在此情况下器件未进入睡眠模式、则可以设置 SWE_DIS = 1 以禁用 SWE 计时器。  

    此致、

    Sean