This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE3101:建议的均衡器 (EQ) 设置

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1554189/sn75lvpe3101-recommended-equalizer-eq-settings

器件型号:SN75LVPE3101


工具/软件:

你(们)好 CHx_EQN Strap 配置引脚是否有建议的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这取决于系统损耗。 所有应用都没有一种 EQ 设置、因此我们将针对每个应用调整 EQ。 前置通道(SoC 和转接驱动器之间)和后置通道(转接驱动器和连接器之间)损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。