This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:如何让器件进入待机模式?

Guru**** 2601835 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561917/tcal9539-q1-how-to-let-the-device-enter-standby-mode

器件型号:TCAL9539-Q1


工具/软件:

你(们)好  

我能否确认、如果 fSCL = 0kHz 会让器件进入待机模式、是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    TCAL9539-Q1 符合 SMBus 规范、但不符合。 对于时钟= 0kHz、它不实现待机模式。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler

    但数据表 中确实 按如下所示提到了待机规格、您是否能使器件更舒适? 如何进入该模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    让我在今天结束时回到您的身边。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    这与 SMBus 中的待机模式不同。  

    该待机模式是满足红色条件时的电流。 当 SCL 保持低电平一段时间后不会触发。  

    要测量待机模式电流、

    SCL 和 SDA &/RESET = VCC(通过 PU 电阻器)

    P 端口和 ADDR = VCC 或 GND、

    I/O =输入

    Io = 0mA

    fSCL = 0kHz(意味着时钟处于空闲高电平,不以任何频率切换)  

    如果这与 SMBus 兼容、我们本来会在 SMBus 的数据表中指定一个部分、但该器件的时钟频率可以为 0kHz。  

    此致、

    Tyler