This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:链接集线器 IC

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562913/tusb8044a-chaining-hub-ics

器件型号:TUSB8044A


工具/软件:

是否可以将 TUSB804xA 芯片的树链接在一起以添加额外的端口支持? 在我们的设计中、我们可能需要支持最多 9 个 USB 端口。 我还看到 8044A 通过连接 4 个 SS 下游器件来拉取 672mA、我的理解是否正确? 是否使用所有电源来管理数据多路复用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karun:

      您可以将 TUSB8044A 集线器级联多达 5 层 和 128 个器件。

    8044A 在连接 4 个 SS 下游器件的情况下拉取 672mA

    672ma 适用于 1.1V 和 4V SS 器件、 也需要 45mA 才能获得 3.3V 电压。

    好极了

    Brian