This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:UART 输入和输出线路的上拉要求

Guru**** 2571995 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560967/max3232e-pull-up-requirement-for-uart-input-and-output-lines

部件号:MAX3232E


工具/软件:

您好团队:  

MAX3232EI 线路驱动器计划用作 Renesas RX 系列控制器 SCI 引脚 和 RS232C 串行闪存编程器之间的线路驱动器。  

在 Renesas 控制器数据表中,它提到为 SCI 线路的 TxD 和 RxD 线路使用上拉电阻器,但 数据表中没有提到使用 RS232 线路驱动器上拉电路的必要性。  

请阐明、如果我们使用 MAX3232E 线路驱动器、仍需要为 RxD 和 TxD 线路提供上拉电路。  

在以前版本的 ECU 电路中 ,带有不同的 Renesas 控制器,上拉电路仅在 ROUT 引脚上提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    您能否提供将哪些引脚连接在一起的方框图?

    我是否了解您正在将 MCU 引脚连接到 MAX3232E 的 TTL 引脚、或者您是否尝试将其与 RS232 引脚连接?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bobby ,  

    方框图随附在下面。  

    控制器数据表中的建议是,当它直接连接到闪存编程器时,在 TxD 和 RxD 引脚中使用上拉电阻。

    由于在 PLS 之间使用了 MAX3232E1、因此仍需要上拉电阻、或者可以在 MAX3232EI 中管理上拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    感谢您的澄清。 通常、您可以在 TTL 引脚(即 DIN/ROUT 引脚)上放置电阻器。

    我以前从未见过任何人在 RS232 引脚上放置上拉电阻器。 我实际上不明白为什么您想要或需要在 DOUT 引脚上。 这会在 RS232 驱动器上施加更大的负载、如果电阻值较小、则会导致 V+/V-电源轨崩溃。 如果您要这样做、我不建议您放置任何低于 5k 欧姆的电阻。 较大的值在技术上更适合降低引入的电流负载。  

    Rin 引脚不在乎、但如果闪存编程器未在驱动、并且引脚位于 Vth-和 Vth+之间、您可能会遇到有趣的事情。  

    我个人认为、您不应在那里放置电阻器、但我需要知道连接到 DOUT/RIN 引脚的闪存编程器输入/输出是什么样子。 无论是哪种方式、我仍然认为您最好不要在这些线路上放置上拉电阻器。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bobby ,  

    感谢您的反馈。 实际上、该问题是为了澄清是否要在 MCU 的 TXD 和 RxD 线路上放置上拉电阻意味着 MAX3232EI 的 DIN/ROUT 引脚、而不是在 DOUT 和 RIN 引脚上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    这更合理。 我想说的是、您应该在 DIN 引脚上放置一个上拉电阻(可能是 4.7k 或更大)。  

    当我们的器件通电时、ROUT 引脚应始终处于活动状态、如果 Renesas MCU 由与 MAX3232E 相同的电源轨供电、则不需要外部上拉电阻。 如果它们位于不同的电源轨上、我会在那里放置一个上拉电阻器、但使其像 47k Ω 一样大得多。  

    - Bobby