This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS361B:HDMI 开关问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS361, TMDS351, TMDS361B, TMDS261B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562552/tmds361b-hdmi-switch-questions

器件型号:TMDS361B
主题中讨论的其他器件:TMDS351、 TMDS261B、TMDS361

工具/软件:

您好、

我正在设计一个 HDMI 开关、只找到了几个缓冲输出 IC、但没有一个具有评估板/参考设计

以下是器件列表:

TMDS351
TMDS361B
TMDS261B

在浏览论坛时,我注意到 TMDS361_EVM_REV_B.pdf 和一些其他参考,我没有找到太多的数据.

也是可能购买这些评估板之一?

您能否提供一些参考原理图和评估板用户指南/性能测试数据?

我还注意到、HMI 非缓冲多路复用器远多于缓冲多路复用器、原因何在?  

我知道这些芯片是供内部使用的、但我需要短电缆。 这些芯片的 HDMI 长度是否正常?  

是否有原因为什么模拟多路复用器+重定时器/转接驱动器似乎被提供那么一个单芯片解决方案像 我找到的 (TMDS351 TMDS361B TMDS261B   ) ?  

在附注中、也许我正在构建一个 2:1 HDMI 1.3+开关盒、而我发现的芯片来自 2010 年左右、您可以推荐更好的解决方案吗?  

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    这些器件非常旧、遗憾的是、EVM 不再可购买。 有关 TMDS361B EVM 原理图、请参阅随附的。  

    e2e.ti.com/.../tmds361_5F00_evm_5F00_rev_5F00_c.pdf

    我假设非缓冲多路复用器与无源多路复用器相同、而缓冲多路复用器与有源多路复用器相同? 对于无源多路复用器、与有源多路复用器相比、其成本更低、更易于实现。 对于 整体插入损耗在总系统损耗预算范围内的设计、无源多路复用器是理想的解决方案。 但是、对于整体插入损耗超出总系统损耗预算的设计、您可以使用单芯片有源多路复用器解决方案或无源多路复用器和转接驱动器/重定时器之间的混合匹配、从而将总体插入损耗纳入总系统损耗预算范围。

    TS3DV642 (支持高达 HDMI2.0 的设备)和 TMUXHS4612 (支持高达 HDMI2.1 的设备)是我们路线图中最新推出的两款无源多路复用器。

    谢谢

    David