This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:用于数据总线的电平转换器

Guru**** 2953900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, SN74AXC8T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1559680/sn74axc8t245-level-translator-for-data-bus

器件型号:SN74AXC8T245
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC4T245、SN74AVC16T245

工具/软件:

我希望 将 SN74AXC8T245 用于我的 32 位数据总线及其相关控制线路。 我的总线以 100Mhz 运行。 我正在考虑在+3.3V 之间转换到 1.0V 至 1.3V 之间。  此芯片是否足够快? 我也在寻找相同类型的芯片,但与 4 位 — 你有什么将工作相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 SN74AXC4T245 的功能是否与 SN74AXC8T245 完全相同、但 SN74AXC8T245 具有 4 位而不是 8 位这一事实除外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74AXC4T245 的引脚布局(UQFN 封装)存在 与 SN74AXC8T245 和 BQB 封装不同的布局、尽管该封装具有类似的引脚排列布局、但其尺寸几乎与 SN74AXC8T245 的尺寸相同???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shmuel,

    我们的应用程序团队今天正在庆祝劳动节(美国假日)。 让我们在两天内回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:对于我的输出电压,我有一个选择 1.0V–1.3V 选择任一范围的优缺点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shmuel,

    在 1.0V - 1.3V 之间进行选择有优缺点。 选择的输出电源主要取决于系统及其寄存 1.0V 或 1.3V 的能力。

    可以使用以下公式估算最大数据速率:1 / tpd。

    使用 tpd = 7ns 时、我们获得 142Mbps 或 71MHz

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    谢谢你这么多,回来给我.  

    我将使用 具有以 100Mhz 频率运行的 32 位数据总线的 SN74AXC8T245。 此芯片是否足够快? 请您也看看我之前提出的其他问题吗?  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shmuel,

    根据我在上一个回答中给出的信息、当使用 VCCA = 3.3V 和 VCCB 1.2V 时、SN74AXC8T245 无法在 100MHz 下运行。

    您之前提出的问题是什么?  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    您是否有另一个具有相同引脚和封装的芯片可以工作? 如果不是,你会建议作为一个替代?  

    如果我使用 SN74AXC8T245 降低至 1.1V、该怎么办?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shmuel,

    由于需要驱动 32 个通道、因此最佳选择是使用 SN74AXC8T245 等通道数更高的电平转换器。 它支持 UQFN (RJW) 8mm² Ω 等更小的封装

    遗憾的是、我们没有另一个可行的电平转换器。 我们的器件将无法支持 3.3V 至 1.2V 的 100MHz。

    自 tpd 是使用 VCCB = 1.2V±0.1V 进行测试以来、如果您降至 1.1V、我们将获得相同的最大速率估算值  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    感谢您回复我。 “如 SN74AXC8T245 这样的高通道数电平转换器“这是与我现在所说的不同器件/P/N 相同的器件?

    Bests 问候

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shmuel,

    我上面的评论是指 SN74AXC8T245。

    我们有一个采用 TVSOP μ 62.08mm² 封装的 16 位电平转换器 (SN74AVC16T245)

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我与负责数据周期的工程师交谈。 最后、我们没有 100MHz 突发附近的位置。 我们的数据周期很长(我们的读取/写入周期约为 100ns-120nS)、任意 2 个周期之间的最小值不会小于 40ns - 50nS。 因此、我们能否安全地假设  SN74AXC8T245 肯定能够在该应用中实现足够快的速度? (SN74AVC16T245 为我们的设计大有裨益!!)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shmuel,

    是的、我们可以放心地假设 AXC8T245 可用于此应用。

    此致

    Josh