This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:LMH1228RTVT MSL 等级确认

Guru**** 2955430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562838/lmh1228-lmh1228rtvt-msl-level-confirmation

部件号:LMH1228


工具/软件:

您好:

Digikey 收到了 LMH1228RTVT、需要帮助解决 MSL 级别问题。 我们的系统中是 MSL 3、但标签上列出的是 MSL 2。 我在官方 TI MSL 工具上查到的产品被列为 MSL 1。 我们能否确认 MSL 级别应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    从 LMH1228 数据表中、我看到此器件是 MSL 1。 您收到的设备上的标签是 MSL 2?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的,我有一个图像,但有困难附加到这个答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    我相信 LMH1228 已重新获得 MSL 1 的认证、并且您在重新认证之前收到了来自的部件。 通过重新鉴定改进部件 MSL 后、现有库存仍将显示之前的 MSL。 现有资源清册耗尽后、新设备应显示 MSL 1 等级。

    对于您拥有的设备、我建议将它们作为 MSL 2 处理、因为它们在生产时符合此 MSL 的要求(标签应优先)。  

    此致、

    Shane