This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:EtherCAT IO 配置

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AE, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562353/dp83826e-ethercat-io-configuration

部件号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:DP83826AE、

工具/软件:

附件是客户在联合控制中应用的 EtherCAT IO 配置。 目前、他们配置了两个 Ethercat 和一个 UART
EtherCAT 1/2 配置:随附
UART1 配置:
RS485_EN -> GPIO 41
RS485_TXD -> GPIO 42
RS485_RXD -> GPIO 43
现在、他们想要配置另一个 UART2 并发现硬件资源已经被 EtherCAT 占用。 请帮助评估我们是否可以优化 EtherCAT 配置来配置另一个 UART2

e2e.ti.com/.../Ethercat_5F00_TI_5F00_IO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们可以让他们从 DP83826E 切换到 DP83826AE 吗?  

    查看原理图、请将 R58 和 R94 替换为 10uF 电容器。 使用 R58 和 R94 将使 DP83826E 始终保持复位状态。 如果您断开 GPIO 与复位的连接、这样将为您节省一个 GPIO。  

    CLK_OUT 可用于何处? 它们是否需要将 CLK_OUT 连接到 GPIO? 如果没有、那么借助复位信号、您将为第二个 UART 端口提供三个额外的 GPIO。

    谢谢

    David