This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:-

Guru**** 2970150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562576/sn75dp159--

器件型号:SN75DP159


工具/软件:

您好、

我们计划实施 SDI 12G、因此、晶圆制造厂建议我们使用 Rogers 作为电介质、这使得价格得以提高。 由于我们的解决方案成本较低、因此布局工程师建议我们继续使用 FR4。 您能否就此提供建议、并告诉我们我们是否可以继续使用 FR4 作为电介质?  

谢谢你。

此致、

Jeevan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeevan

    请参阅这篇 文章 、了解如何根据 PCB 材料(电介质常数和耗散系数)计算布线插入损耗 。 Roger 材料将提供比 FR4 更好的插入损耗。 要在 FR4 和 Roger 之间进行选择、取决于布线长度和产生的插入损耗、以及该插入损耗是否符合您的总插入损耗预算。

    谢谢

    David