This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:有关 IC 电源的问题

Guru**** 2956870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562811/tca9539-q1-question-about-ic-power-supply

器件型号:TCA9539-Q1


工具/软件:

您好、专家

 我使用的是汽车等级 IC。

我想再次与您核实这款汽车级 IC 是否适用于 5V 系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    数据表正确、A 版本的电压范围为 1.65V 至 5.5V。  

    非 A 版本为 1.65V 至 3.6V。  

    我已通知我们的团队成员帮助解决此问题! 谢谢你。  

    此致、

    Tyler