This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:BUSOFF 检测

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562685/tcan1044a-q1-busoff-detection

器件型号:TCAN1044A-Q1


工具/软件:

您好、

TCAN1044AVDRBRQ1 用于 ECU 应用。 我们发现了一些特殊的问题、即当 VCC 电压在 5V 至 4.6V 范围内变化时、IC 与 UC 通信、但当 Vcc 电压在 4.6V 至 5V 范围内变化时、IC 不与 UC 通信。 SW 团队提到 BUSOFF 条件。

BUSOFF 情况下是否存在任何拉电流状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    是的、VCC 上升期间的瞬态会使控制器进入总线关闭状态。

    但请注意、这是一种控制器状态、通常由错误计数器而不是收发器状态触发、建议与控制器团队一起验证固件中的总线关闭处理、谢谢。

    此致、

    Michael。