This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:如何配置以实现 HDMI 视频传输?

Guru**** 3012850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1561336/ds90ub929-q1-how-to-configure-to-achieve-hdmi-video-transmission

器件型号:DS90UB929-Q1


工具/软件:

HDMI 输入连接到 DS90UB929 芯片、然后通过 FPD-link 传输到用于 LVDS 输出显示的 DS90UB928 芯片。 但是、显示的图像非常模糊。 如何初始化和配置 DS90UB929 芯片? 需要配置哪些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否有显示模糊图像输出的照片、目标视频分辨率是多少?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像的分辨率为 960*480。

    第一张图片显示了模糊的图像。(HDMI 输入连接到 DS90UB929 芯片、然后通过 FPD-link 传输到 DS90UB928 芯片、用于 LVDS 输出显示屏。)

    第二张图片显示了一个正常的图。(HDMI 信号直接连接到投影设备、无需通过串行器/解串器)。

    这是因为寄存器配置吗?需要配置 SerDes 的哪些寄存器?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我附上了一个 DS90UB929 的寄存器配置示例、其中包括 DS90UB929 数据表第 9.1 节中列出的推荐寄存器设置。

    如果您在添加这些配置后仍然遇到模糊屏幕问题、您是否可以通过 DS90UB929 主页寄存器副本发送模糊屏幕和正常屏幕、以便我们可以观察是否有任何差异?

    对于 EDID、您是手动对内部 SRAM 进行编程还是使用外部 EEPROM?

    e2e.ti.com/.../DS90Ux929_2D00_Q1-Init-Code-Example.py

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我已经解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于问题已解决、我将继续关闭此主题。

    谢谢!