This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:有关使用 DP83TD510E 进行长电缆长度配置的问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534635/dp83td510e-evm-inquiry-regarding-configuration-for-long-cable-reach-with-dp83td510e

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题:DP83TD510E 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

目前、我们正在使用两个评估板来评估 DP83TD510E SPE-PHY 芯片、以评估其性能、尤其是长电缆 (1000m+) 的性能。

在我们的研究过程中、我们遇到了以下情况:
将 DP83TD510E 集成到实际硬件时、由于系统内部布线、EMC 滤波器和保护电路等因素、硬件上 SPE 端子的输出电压可能会降至预期的 2.4Vpp 以下。 TI 日本建议我们通过寄存器设置(地址 0x0100)来调整 PHY 的 VoD 摆幅电平以对此进行补偿。 我们已证实、这项调整确实增加了 VoD 的摆幅水平。

但是、我们观察到、将 PHY 的 VoD 摆幅电平增加到~3.0V 以上会导致 SQI 值性能下降(地址 0x0A85)、这会对远距离电缆性能产生负面影响。 TI 日本建议我们通过 E2E 论坛就此问题寻求进一步的建议。

考虑到这一点、我们有以下问题:

1.在增加 PHY 的 VoD 摆幅电平时、如何实现与默认 VoD 摆幅电平 (2.4V) 相当的长电缆传输距离?
我们认为可能需要正确配置 PHY 的接收均衡器设置。 但是、数据表中未记录这些调整的具体参数。 您能否建议调整哪些寄存器以及哪些值可能合适?

2.修改模拟前端的端接电阻 R5 和 R7 阻值 (2kΩ) 是否可以在不改变现有均衡器设置和 PHY 输出电压调节的情况下保持远距离性能?

作为参考、我们已经尝试了以下方法来实现长电缆长度:

1. DSP ANEG 脚本的应用(在应用手册 sluaaa9a.pdf 中引用)。
2.传输线路阻抗电阻 R1 和 R2 的调整(详见 sluaaa9a.pdf )。
6428.Force_2v4 Vpp_Master_Init 脚本的应用(源自历史 E2E 论坛主题)。

我们非常感谢您提供的任何指导或其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、  

     您尝试通过电缆长度满足什么要求? 应用手册  sluaaa9a 中的其他脚本是否未满足此要求?  

    但是、我们观察到将 PHY 的 VoD 摆幅水平增加到~3.0V 以上会导致 SQI 值下降

    这是预期行为。 接收到的信号通过 PAM3 切片器、而 PAM3 切片器根据切片的输出电平生成均方误差。 由于电压摆幅显著增加至超过预期的 2.4V、因此这可能是 SQI 高于正常值的原因。  

    在增加 PHY 的 VoD 摆幅电平时、我们如何实现与默认 VoD 摆幅电平 (2.4V) 相当的长电缆传输距离?

    调整摆幅电平主要用于确保输出电压尽可能接近 2.4V、而不是用于增加电缆长度。  

    修改模拟前端上的端接电阻器 R5 和 R7 阻值 (2kΩ) 是否能够让我们在不更改现有均衡器设置和 PHY 输出电压调节的情况下保持远距离性能?

    这些电阻器不有助于增加电缆长度、建议保留为 2k Ω。

    我想问一些关于您的设置的更多信息、以便更好地了解此应用。  

    • 在标准 2.4V 摆幅电平下、您在接收到的信号上看到的电压电平是多少?
    • 您是否能够在此配置中成功建立链路?
    • 该配置中的 SQI 值是多少。  

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:
    感谢您的评论。


    您尝试通过电缆长度满足什么要求? 应用手册 sluaaa9a 中的其他脚本是否未满足此要求?

    ->我们的目标确实是 1500 米以上的电缆长度。 使用应用手册 slaaa9a 第 7 页中的附加脚本进行了测试。


    上仓孝志说:
    但是、我们观察到、将 PHY 的 VoD 摆幅电平增加到~3.0V 以上会导致 SQI 值性能下降

    这是预期行为。 接收到的信号通过 PAM3 切片器、而 PAM3 切片器根据切片的输出电平生成均方误差。 由于电压摆幅显著增加至超过预期的 2.4V、因此这可能是 SQI 高于正常值的原因。

    ->根据您的解释,我知道 PAM3 切片器内的比较器阈值当前配置为与 2.4V VoD 摆幅电平相匹配。
    另一方面,我认为 PAM3 切片机如果具有与 VoD 摆幅电平相关的可配置参数,可能会适应不同的 VoD 摆幅电平。
    那么、我的另一个问题是:是否可以通过修改 PHY 设置来调整 PAM 切片器的比较器阈值或其他操作参数?


    我想问一些关于您的设置的更多信息、以便更好地了解此应用。
    •在标准 2.4V 摆幅电平下、您在接收到的信号上看到的电压电平是多少?
    ->我观察到 2.2V 作为信号电平。
    •您是否能够在此配置中成功建立链路?
    ->不对 关于波形观察、已确认波形偶尔会从 LSM(低速模式)模式转变为 PAM3 模式、然后恢复。 因此、未实现完整的链路建立。
    •该配置中的 SQI 值是多少。
    ->多次读取 0x0A85 寄存器后、发现 SQI 值是随机的(范围为 0x001A 到 0x7FFF)。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、  

    我不确定是否能够更改 PAM3 Slicer 参数。 让我在内部与我们的设计团队核实、并在下周初回复这个特定问题。  

    鉴于您在正常操作下无法实现链路建立、我想让您在没有自动协商的情况下运行设置。 如前文所述的应用手册中所述、禁用应该有助于增加电缆长度。 因为您使用的是 AN 脚本、所以我想尝试运行一个测试、同时整个测试都是禁用的。 有关使用强制模式而非自动协商的更多信息、请参阅 第 3.2 节。  

    SQI 的差异可能是由于上述链路行为不一致导致的、但我仍想查询此设置中所用的电缆。 您是否会了解此电缆的特性阻抗、回波损耗、插入损耗等详细信息? 我们还使用强制模式检查 SQI 值、以查看行为是否会出现问题。  

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:


    我不确定是否能够更改 PAM3 Slicer 参数。 让我在内部与我们的设计团队核实、并在下周初回复这个特定问题。

    ->您是否收到了设计团队的任何建议/意见?


    鉴于您在正常操作下无法实现链路建立、我想让您在没有自动协商的情况下运行设置。 如前文所述的应用手册中所述、禁用应该有助于增加电缆长度。 因为您使用的是 AN 脚本、所以我想尝试运行一个测试、同时整个测试都是禁用的。 有关使用强制模式而非自动协商的更多信息、请参阅第 3.2 节。

    ->我还在没有的情况下进行了测试、但与启用的情况相比、结果没有实现更长的覆盖范围。“

    SQI 的差异可能是由于上述链路行为不一致导致的、但我仍想查询此设置中所用的电缆。 您是否会了解此电缆的特性阻抗、回波损耗、插入损耗等详细信息? 我们还使用强制模式检查 SQI 值、以查看行为是否会出现问题。

    ->我有电缆的插入损耗特性。 由于我使用的电缆的特性与 Siemens 6XV1830-5FH10 相比并不理想、因此它符合 10Base-T1L 插入损耗曲线(1000 米)。


    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、  

    我还没有收到设计团队的回复、但我一定会尽快通知您。 我还想研究外设是否符合此器件的要求、因为这是我们看到的这种行为的最常见原因。  

    它符合 10Base-T1L 插入损耗曲线(1000 米)。

    您能否分享此电缆的插入损耗、回波损耗、特征阻抗等的详细信息? 如果您说此电缆仅满足长达 1000m 的长度要求、那么此电缆将无法支持 1500m+。 此外、我还想检查 CMC 以确保其满足数据表中的要求。 如果您能够分享此应用的原理图、也会有所帮助。  

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、  

    PAM3 Slicer 参数无法编辑。 即使我们能够这样做、我也不认为它会对观察到的链路行为产生任何影响、因为它仅影响 SQI 值。  

    与此设备的要求相比、您是否能够验证电缆和 CMC 特性? 我认为、原因可能是电缆要求最长为 1000m。

    此致、

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    感谢您的确认。

    我知道 PAM3 切片器参数无法调整。

    电缆特性与应用手册 (SLUAAA9A) 中提到的 Siemens 电缆的特性类似。 Siemens 电缆满足最远 1200 米的 10Base-T1L 插入损耗曲线、但它已成功实现了 2000 米的覆盖范围。 因此、我假设在 PAM 切片器限制之外进一步优化 PHY 均衡器调整可能能够实现更长的覆盖范围。
    (实际上,一些远距离脚本指示存在相关参数,例如 FGCA、AGC 增益、DEQ 偏移、MSE 阈值、混合增益、 等 这些参数可以帮助我们,因此我问您如何使用 PHY 均衡器参数。

    此外、CMC 器件和配置与 EVB 的器件和配置相匹配、因此我相信 CMC 特性满足 PHY 器件的性能要求。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清设置、Takashi。 正确、如果电缆参数与应用手册中所用 Siemens 电缆的参数相似、则应该可以在这些距离实现链路建立。  

    您之前提到、使用应用手册中的 ANEG 脚本无法看到链路接通。 我想尝试使用此电缆在此设置中使用强制模式、看看 PHY 是否能够以这种方式建立链路。 该应用手册介绍了如何配置强制模式而不是自动协商。  

    这可以通过使用寄存器 0x1834 的位 14 在主机/客户端配置(一个作为主机,另一个作为客户端)中设置 DUT PHY 和链路伙伴 PHY、并使用寄存器 0x7200 的位 12 来禁用自动协商来实现。 在强制模式下、输出电压通过配置 (strap) 来选择、因此请确保器件设置为 2.4Vpp。 我希望在这两个器件上执行此过程能够实现两者之间的链路。  

    我要检查的另一点是所用电缆的特性阻抗。 您提到电阻器 R1/R2 已更改以匹配电缆阻抗、因此我想确认它们更改为了多少值。 您是否可以提供原理图、以便我更好地了解系统?

    好极了。

    Vivaan