This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:同一输入在同一元件的两个不同标记 (Nejj、3B3h) 上的输出电压振铃

Guru**** 2953650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562100/sn74lv1t34-voltage-ringing-at-output-from-same-input-on-two-different-markings-of-same-component-nejj-3b3h

器件型号:SN74LV1T34


工具/软件:

您好:  

我的项目 使用了三个 SN74LV1T34DBVR、然后使用标记为 Nejj 的器件进行组装。 在第二批相同的 PCB 上、由同一制造商组装、现在我们得到的器件标记为 3B3H、根据数据表、我可以看出这两个标识对所请求的组件都有效、问题是我们的输入与两个器件进行比较时、输出是完全相同的。  

Nejj 的输出:

3B3h 的输出:

就上下文而言、输入被上拉、我们要采样的传感器具有集电极开路输出、输出直接连接到 MCU。 所示的振铃非常糟糕、因为 MCU 认为这是传感器的输入重复变化。

这是否是这些不同标记产生的已知问题?我是否应该将问题上报给 PCB 制造商、认为元件可能是假的(其中任一个)。 第一批 PCB(预量产)在生产第二批 PCB(生产)之前经过验证和广泛测试、因此这种行为差异确实存在。

此致、我们将提前致以诚挚的问候、

Miguel Romero Morán ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    您是否可以共享这些器件随附的包装信息? 想了解类似批次是否遇到相同的问题。 您还能分享一下原理图吗? 谢谢!

    此致

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜、 Δt 信号超出了指定的 Δ t/Δ Δv 限值。 如果您有慢速边沿、则必须使用具有施密特触发输入的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    以下是涉及  SN74LV1T34DBVR 的 SCH 部分 、因为我不能在公共论坛上分享完整 SCH。

    输入信号传入的连接器:

    SN74LV1T34DBVR 电路:

    输出直接连接到 PIC32MZ MCU 上的输入。

    关于包装信息、我将请求发送给 PCB/PCBA 制造商、他们为我提供了此信息(随附图片)。 他们知道为什么这是这样,如果他们可以得到缺失的信息.

    此致、我们将提前致以诚挚的问候、

    Miguel Romero Morán ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    其他封装信息看起来真实、因此我这边没有担心 3B3H 是假的。

    您是否能够捕获输入信号? 您能否验证输入转换是否未超过 20ns/V?

    下面的常见问题解答说明了慢速输入转换会导致输出端振荡的原因。

    【常见问题解答】慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    此致、

    Josh