This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:光纤通信

Guru**** 2962410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1562717/dp83869hm-optical-fiber-communication

器件型号:DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我已经开始使用以太网介质转换器,它从以太网获取输入并通过光纤电缆传输。

我购买了一个具有 RTL8201FC 的以太网介质转换器、非常适合我的应用。

如果 DP83869HM 的工作原理与 RTL8201 完全相同、我想对它提供一些建议吗? 如果是、则有任何固件或软件要求、或者只需要完成即插即用型电路。

如果有任何参考原理图、请也建议这样做。

这是我从市场上购买的介质转换器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anmol:  

    我们预计 DP83869HM 的工作方式与 RTL8201FC 相同。 DP83869HM 可通过两种方式进行编程:硬件或软件。  
    对于 SW 方法、请执行以下写入:

    对于 HW 方法、必须对下表中所述的引脚进行以下 strap 配置:




    请注意、DP83869 不支持 10M 介质转换。  

    此致、
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复。

    RTL8201FC (QFN48) 最合适的替代解决方案是什么?

    DP83869、DP83822、DP83848 等器件。

    请提供一些相同的参考原理图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anmol:

    对于 RTL8201FC 的替换产品、我推荐使用 DP83822。  
    有关参考原理图设计、请参阅 DP83822EVM 和 TIDA-00928。  
    对于 EVM、用户指南包含文档末尾的原理图。  

    此致、
    j