This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:上升时间和下降时间要求

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563126/tcan4550-rising-time-and-fall-time-requirements

器件型号:TCAN4550


工具/软件:

尊敬的团队:

客户询问上升时间和下降时间要求。

我已经查看了此 E2E 链接:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541640/tcan4550-clarification-on-rise-fall-time-vs-bit-width-requirements?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TCAN4550%20fall%20time#

您能否检查一下我的理解是否正确?

上升时间和下降时间相对于 TXD_INT/RXD_INT 位宽时间更长。

基本上、如果我们可以将上升时间/下降时间保持在 TXD_INT/RXD_INT 的位宽(时间)范围内、则下降时间/上升时间是可以接受的。

例如、如果波特率为 1Mbps、这意味着位宽度为 TXD/RXD 的 1us、那么一旦上升时间(从 0.5V 到 0.9V)小于 1us、上升时间就可以接受。(可能需要一些缓冲器,但总的来说不错)

谢谢您、

Yishan Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    我不知道您是讨论内部 TXD 和 RXD 信号的上升和下降时间、还是 CANH 和 CANL 信号。  无论哪种方式、如果要实现 1mpbs 比特率、上升/下降时间都需要比 1us 快得多。

    内部 TXD 和 RXD 位时间与 CANH 和 CANL 差分电压电平直接相关。  因此、CAN 上升/下降时间必须足够快、以便内部 RXD 信号在与比特率相关的特定时长 (Tbit) 内改变状态。  如果 CAN 总线上升和下降时间较慢、则内部 RXD 信号将没有足够大的 Tbit 周期、以便控制器能够正确采样数据而不产生错误。

    数据表未指定 1Mbps、但对于 2Mbps、Tbit 周期至少为 400ns。  由于 2Mbps 的标称位宽度为 500ns、因此最大总上升/下降时间约为 100ns、或 Trise = 50ns 且 Tfall = 50ns。

    此致、

    Jonathan