This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:EMI 问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1, DS90UB926Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563432/ds90ub925q-q1-emi-issue

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB926Q-Q1

工具/软件:

您好、

客户有以下问题:
DS90UB925Q-Q1 是否支持展频调制 (SSC)? 数据表提到、DS90UB925Q-Q1 支持 SSC。


2.如果 DS90UB926Q-Q1 上未实现展频调制、您是否可以推荐任何其他可行的 EMI 改进解决方案?

谢谢&谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    数据表指出、它支持具有 SSC 的振荡器、而不支持器件本身。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    如果 DS90UB926Q-Q1 上未实现展频调制、是否有其他可行的 EMI 改进解决方案?

    谢谢&谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    理想方法是使用高速最佳实践布局技术。 例如、您需要夹层控制高速布线、例如 FPD-Link 和 OLDI 信号。

    Aaron