This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S480:VBIAS 电容?

Guru**** 2999810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1563742/tpd4s480-vbias-capacitance

器件型号:TPD4S480


工具/软件:

你(们)好

根据规格、VBIAS 建议使用 0.1U 100V 电容器。

但是、根据 随附文件中的参考电路 slvucp8、
VBIAS C50 是否是 0.47U 100V 电容器?

e2e.ti.com/.../slvucp8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您指出这一点。  请使用表中所示的 0.1uF。

    此致、

    Chris